欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

清洗水的水质-1

  • 2023.06.08 16:45:42
  • 米思米
  • 1222

 在金属清洗过程中,清洗水的水质极为重要。所需达到的清洁度取决于要清洗的产品用于何种用途、出于何种目的使用。

 在电子设备、光学零件、半导体等需要精密清洗的领域,清洗水中即使存在微量杂质也会影响产品精度和成品率,因此不管漂浮物或溶解物具体是什么,都需要尽可能提高水的纯度。这被称为超纯水。

 作为水质示例之一,包括电阻率为18MΩ·cm、微粒(0.2 µm以上)为20个/ml以下、活菌为0.2个/ml以下等。

 超纯水制造装置的示例之一,如【图1】所示。

清洗水的水质-1


 首先,过滤掉作为原水的市政供水和井水中的大颗粒物,然后泵入反渗透装置,在那里除了去除离子类以减轻离子交换塔的负荷外,还可去除其他有机物等溶解成分。接着,用脱气装置除去二氧化碳气体。最终在作为混床式纯水装置的离子交换塔中将电阻值升高至标准值。这里得到的纯水经过一级纯水箱、紫外线杀菌装置、去除微量残留粒子的抛光机(离子交换树脂塔)、去除微米以下微细颗粒的超滤过滤后,被提供给使用点(使用场所)。

 这样产生的超纯水保存在空气环境中时,除了会溶解空气中的二氧化碳和氧气外,还会滋生各种真菌,所以原则上应尽可能在线使用,不应储存使用,但是在初级纯水储罐等出于工程所需而无法避免的情况下,除了用紫外线杀菌灯照射杀菌外,还要充入氮气阻隔空气。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities